990-91260C-034

Nihai Kurulum

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Aküler, elektrik çarpması ve yüksek kısa devre akımı riski oluşturabilir. Aküler üzerinde çalışırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır.
  • Saatleri, yüzükleri veya diğer metal nesneleri çıkarın.
  • Yalıtımlı tutamaçları olan aletler kullanın.
  • Koruyucu gözlük, eldiven ve çizme kullanın.
  • Bataryaların üzerine aletler ya da metal parçalar koymayın.
  • Akü terminallerini bağlamadan veya ayırmadan önce şarj kaynağının bağlantısını kesin.
  • Pilin yanlışlıkla topraklanıp topraklanmadığını belirleyin. Yanlışlıkla topraklanmışsa, kaynağı topraktan çıkarın. Topraklanmış bir akünün herhangi bir parçası ile temas, elektrik çarpmasına neden olabilir. Kurulum ve bakım sırasında bu tür nedenler ortadan kaldırılırsa, böyle bir şok olasılığı azaltılabilir (topraklanmış bir besleme devresine sahip olmayan ekipman ve uzak akü malzemeleri için geçerlidir).
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
UYARI
Ekipman hasarı tehlikesi
Bataryaları sisteme takmadan önce sistem çalışmaya hazır olana kadar bekleyin. Akü kurulumundan UPS sistemi çalışana kadar geçen süre 72 saat veya 3 günü geçmemelidir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Üst kapağı tekrar takın:
    1. Üst kapağı eğin ve arka taraftan UPS'in üzerine kaydırın. Üst kapağın arkasındaki çıkntılar, UPS'in arka tarafındaki yuvalardan bağlanmalıdır.
    2. Üst kapağı öne doğru bastırın.

      UPS'in Arkadan Görünümü

    3. Vidaları tekrar takın.
  2. Arka taşıma braketini UPS'den çıkarın.
  3. Sadece sismik sabitleme için:
    1. UPS'teki Arka sabitleme braketini ürünle gelen M8 cıvatalarıyla takın.

      UPS'in Arkadan Görünümü

    2. UPS'i sabitleme braketi arka bağlantıya bağlanacak şekilde uygun pozisyona itin.

    UPS'in Arkadan Görünümü

  4. UPS üzerindeki ön ve arka dengeleme ayaklarını zemine temas edene kadar bir anahtarla indirin. UPS'in düz olduğundan emin olmak için bir su terazisi kullanın.
    DUYURU
    Ekipman Hasarı Tehlikesi
    Seviyelendirme ayakları indirildikten sonra kabini hareket ettirmeyin.
    Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
  5. Sadece sismik olmayan sabitleme için: Ön taşıma braketini zemine monte edin. UPS, zemine cıvatalı değilse üstten ağır olabilir ve devrilebilir. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - ön taşıma braketindeki delik çapı ø9 mm'dir.
  6. Sadece sismik sabitleme için:
    1. Ön taşıma braketini UPS'den çıkarın.
    2. Sismik ön bağlantı braketini UPS'e takın.
    3. Sismik ön bağlantı braketini UPS'e zemine monte edin. Zemin tipi için uygun donanım kullanın - sismik ön sabitleme braketindeki delik çapı ø18 mm'dir.
  7. Akü kesicisi BB açık (DEVRE DIŞI) konumuna getirin.
  8. Ekstra akü modüllerini (varsa) yuvasına itin. Rafları alttan ve yukarıdan doldurun.
  9. Ekstra akü modüllerindeki akü modülü kolunu aşağı çevirin ve verilen vidayla kolu rafa sabitleyin.
  10. Akü terminallerini akü modüllerinin önüne bağlayın.
  11. Kuruluma Hazırlanma konumundan sökülen tüm plaka ve kapakları geri takın.
  12. UPS üzerindeki ön paneli tekrar takın:
    1. Ön panelin alt tarafındaki iki çıkıntıyı UPS'e eğik bir açıda yerleştirin.
    2. Ön panel kayışını UPS'e tekrar bağlayın.
    3. Ön paneli kapatın ve iki kilitleme düğmesiyle kilitleyin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?