990-91262B-012

Dernières étapes d'installation

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Les batteries présentent des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :
  • Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
  • Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
  • Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
  • Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
  • Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de débrancher les bornes de batterie.
  • Déterminez si la batterie a été mise à la terre par inadvertance. Si c'est le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la terre peut entraîner une électrocution. Les risques d'électrocution sont réduits si ces mises à la terre sont retirées lors de l'installation et de la maintenance (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit d'alimentation mis à la terre).
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
risques de dommages à l'équipement
Attendez que le système soit prêt à être mis sous tension avant d'installer les batteries. Le laps de temps séparant l'installation des batteries de la mise sous tension du système d'ASI ne doit pas dépasser 72 heures ou 3 jours.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Remettez en place les panneaux comme indiqué (d'abord le panneau A, puis le panneau B). Il peut être nécessaire de débrancher les câbles de signal Class 2/SELV pour remettre en place les panneaux. Fixez les câbles de signal Class 2/SELV aux ponts sur les panneaux.
  2. Abaissez les pieds réglables avant et arrière de l'ASI à l'aide d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'ASI est à niveau.
    AVIS
    Risques de dommages à l'équipement
    Ne déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  3. Uniquement pour une fixation antisismique : Fixez le support d'ancrage avant sur l'ASI et au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support d'ancrage avant est de ø13 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.
  4. Placez le disjoncteur batterie BB en position ouverte (OFF).
  5. Insérez les modules de batterie dans la fente. Remplissez les étagères de bas en haut. Installez toujours une chaîne batterie complète (quatre modules de batterie) sur chaque étagère.
  6. Tournez la poignée des modules de batterie vers le bas et fixez la poignée à l'étagère à l'aide de la vis fournie.
  7. Raccordez les bornes de batterie à l'avant des modules de batterie.
  8. Réinstallez le panneau des batteries sur l'ASI.
  9. Remettez en place la porte avant.
  10. Raccordez à nouveau les deux câbles de signal de l'écran. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches dans l'angle supérieur gauche.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?