990-6161-024

Instalação final

Para este procedimento, use o kit sísmico opcional GVSOPT016.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito. As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com as baterias.
  • Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal.
  • Use ferramentas com cabos isolados.
  • Use óculos, luvas e botas de proteção.
  • Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias.
  • Desconecte a fonte de carregamento antes de conectar ou desconectar os terminais da bateria.
  • Determine se a bateria está inadvertidamente aterrada. Se aterrada inadvertidamente, remova a fonte do aterramento. O contato com qualquer parte de uma bateria ligada à terra pode causar choque elétrico. A probabilidade de choque pode diminuir se os aterramentos forem removidos durante a instalação e a manutenção (aplicável a equipamentos e fornecimentos remotos de baterias sem um circuito de fornecimento aterrado).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
risco de dano ao equipamento
Antes de instalar as baterias, aguarde o sistema estar preparado para ser ligado. O período desde a instalação da bateria até a ativação do sistema nobreak não deve passar de 72 horas ou 3 dias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  1. Se ainda não o fez, baixe os pés niveladores dianteiros e traseiros do gabinete de baterias modulares com uma chave inglesa até que eles cheguem ao solo. Use um nivelador de bolha para verificar se o gabinete de baterias modulares está nivelado.
    AVISO
    Risco de dano ao equipamento
    Não mova o gabinete após abaixar os pés de nivelamento.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  2. Somente para ancoragem sísmica:
    1. Remova os parafusos M8 da parte frontal do gabinete de baterias modulares.
    2. Instale o suporte de fixação frontal no gabinete de baterias modulares com os parafusos M8 fornecidos.
    3. Monte o suporte frontal de fixação no solo. Use o equipamento apropriado para o tipo de piso. O diâmetro do furo no suporte da âncora frontal é de ø13 mm. O requisito mínimo é equipamento 8.8 de grau M12.
  3. Reinstale as placas e tampas indicadas.
  4. Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição OFF (desligado).
  5. Empurre os módulos de bateria no lugar. Preencha as prateleiras de baixo para cima. Sempre instale uma sequência de bateria completa (quatro módulos de bateria) em cada prateleira.
  6. Baixe a alça do módulo de bateria e fixe-a na prateleira com o parafuso fornecido.
  7. Conecte os terminais das baterias à parte frontal dos módulos de bateria.

    Vista frontal do módulo de bateria

  8. Somente para ancoragem sísmica: Remova a placa estreita do fundo da tampa de bateria mais inferior e reinstale a tampa de bateria mais inferior.
    NOTA: Ao reinstalar a tampa de bateria mais inferior, observe que os parafusos do fundo agora precisam estar instalados nos dois orifícios centrais. Use os dois parafusos M6 do kit sísmico opcional GVSOPT016.
  9. Reinstale as tampas das baterias.
QR code for this page

Isto foi útil?