990-91261C-016

Instalasi Akhir

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Baterai bisa menimbulkan risiko sengatan listrik dan arus hubungan pendek tingkat tinggi. Tindakan pencegahan berikut harus dipatuhi saat menangani baterai
  • Lepaskan jam tangan, cincin, atau benda logam lainnya.
  • Gunakan alat dengan pegangan berinsulasi.
  • Kenakan kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu bot.
  • Jangan manaruh peralatan atau komponen logam di atas baterai.
  • Putuskan sumber pengisian daya sebelum menghubungkan atau memutuskan hubungan terminal baterai.
  • Pastikan apakah baterai terarde secara tidak disengaja. Jika terarde secara tidak disengaja, lepaskan sumber pengisian daya dari arde. Menyentuh bagian mana pun dari baterai yang diarde bisa menyebabkan sengatan listrik. Kemungkinan terjadinya sengatan listrik semacam itu bisa diminimalkan asalkan pengardean tersebut dilepas selama proses instalasi dan pemeliharaan (berlaku untuk perangkat dan komponen pasokan baterai perangkat kendali jarak jauh yang tidak memiliki sirkuit catu daya terarde).
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
PERINGATAN
risiko kerusakan alat
Sebelum memasang baterai pada sistem, tunggu hingga sistem siap untuk dinyalakan. Jangka waktu mulai dari pemasangan baterai hingga sistem UPS dinyalakan tidak boleh lebih dari 72 jam atau 3 hari.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.
  1. Pasangkan kembali pelat belakang pada kotak konduit.

    Tampak Belakang UPS

  2. Pasang kembali penutup atas:
    1. Miringkan penutup atas dan geser ke arah UPS dari belakang. Bagian menonjol di belakang penutup atas harus masuk ke dalam slot pada bagian belakang UPS.
    2. Tekan penutup atas ke bawah pada bagian depan.

      Tampak Belakang UPS

    3. Pasang kembali sekrup.
  3. Untuk penumpuan seismik saja: Dorong UPS ke posisinya hingga braket penumpu belakang terhubung ke penumpu belakang.

    Tampak Belakang UPS

  4. Turunkan kaki pengatur kedataran depan dan belakang pada UPS dengan kunci pas hingga terpasang dengan kokoh di lantai. Gunakan waterpass untuk memastikan tingkat kedataran UPS.
    PEMBERITAHUAN
    Risiko kerusakan alat
    Jangan pindahkan lemari setelah kaki pengatur kedataran diturunkan.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
  5. Untuk penumpuan seismik saja: Pasangkan braket penumpu depan seismik pada UPS ke lantai. Gunakan perangkat keras yang sesuai untuk jenis lantai yang ada – diameter lubang pada braket penumpu bagian depan adalah ø18 mm.
  6. Tetapkan BB pemutus baterai ke posisi terbuka (MATI).
  7. Dorong modul baterai tambahan (bila ada) ke dalam slot. Isi rak dari bagian bawah ke atas.
  8. Turunkan pegangan modul baterai pada modul baterai tambahan dan kencangkan pegangan ke rak dengan sekrup yang tersedia.
  9. Hubungkan terminal baterai ke bagian depan modul baterai.
  10. Pasangkan kembali penutup baterai pada UPS.
  11. Pasangkan kembali panel depan pada UPS:
    1. Sisipkan dua bagian yang menonjol pada bagian bawah panel depan UPS dengan sudut yang miring.
    2. Hubungkan kembali tali pengikat panel depan ke UPS.
    3. Tutup panel depan dan kunci dengan kedua kenop pengunci.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?