최종 설치
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
배터리는 감전의
위험이 있으며 높은
단락 전류도 발생할
수 있습니다. 배터리
작업 시 다음 예방 조치를
준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
경고 |
|---|
|
장비 손상 위험
시스템에 배터리를
설치하기 전에 시스템에
전원을 공급할 준비가
될 때까지 기다립니다.
배터리 설치 후 UPS 시스템을
가동시킬 때까지의
시간이 72시간 또는 3일을
초과해서는 안 됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
|
- 후면 플레이트를 전선관에 다시 설치합니다.
- 상단 커버 다시 설치:
- 내진 고정만 해당: 후면 고정 브래킷이 후면 고정에 연결되도록 UPS를 밀어 넣습니다.
- 렌치를 사용하여 UPS의 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 수평계를 사용하여 UPS의 수평을 확인합니다.
- 내진 고정만 해당: UPS의 내진 전면 고정 브래킷을 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 전면 고정 브래킷의 구멍 직경은 ø18mm입니다.
- 배터리 차단기 BB를 OFF(열림) 위치로 설정합니다.
- 여분의 배터리 모듈(있을 경우)을 슬롯에 밀어 넣습니다. 하단에서 상단으로 선반을 채웁니다.
- 여분 배터리 모듈의 배터리 모듈 핸들을 아래로 돌린 뒤, 제공된 나사를 사용하여 핸들을 선반에 고정합니다.
- 배터리 단자를 배터리 모듈 전면에 연결합니다.
- UPS에 배터리 커버를 다시 설치합니다.
- UPS에 전면 패널 다시 설치:
위험
경고