990-5910E-028

Индикаторы состояния на шкафах модульной батареи

Снимите переднюю дверцу / переднюю панель со шкафа модульной батареи, чтобы увидеть светодиодные индикаторы состояния для линеек аккумуляторных батарей.
  • Зеленый светодиод означает, что эта батарея в порядке.

  • Светодиод выключения означает, что шкаф модульной батареи выключен или что для этой линейки аккумуляторных батарей не установлены батарейные модули.

  • Красный светодиод означает, что эта линейка аккумуляторных батарей является неполной (подключены не все четыре необходимых модуля батарей).

  • Мигающий красный светодиод означает, что для этой линейки аккумуляторных батарей активирован аварийный сигнал.

См. Просмотр состояния модульной батареи и Просмотр журналов событий для получения дополнительной информации об аварийных сигналах. См. Замена или установка линейки аккумуляторных батарей для получения информации о том, как заменить линейку аккумуляторных батарей.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?