990–5911A–005

Montieren und Anschließen der Batterien

WARNUNG
Unvorhergesehene Anlagenhandhabung
Der Batterieschrank darf nach der Batterieinstallation nicht bewegt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Legen Sie die Batterien in die Fächer im leeren Batterieschrank ein und verbinden Sie sie untereinander.
    HINWEIS: Verdecken Sie nicht die Öffnungen in den Ecken, die zum Verlegen der Kabel zwischen den Fächern vorgesehen sind.

    Vorderansicht des leeren Batterieschranks

  2. Notieren Sie die Batteriekonfiguration auf dem Typenschild im leeren Batterieschrank.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?