990-91263A-019

전선관을 모듈형 배터리 캐비닛에 설치

최대 50kW 정격 원격 UPS로 설치 시: 모듈형 배터리 캐비닛 1에서 아래 단계를 수행하십시오.

50kW 이상 정격 원격 UPS로 설치 시: 모든 모듈형 배터리 캐비닛에서 아래 단계를 수행하십시오.

  1. 모듈형 배터리 캐비닛에서 전선관을 제거합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 후면 모습

  2. 전선관에서 상단 또는 하단 글랜드 플레이트를 제거합니다.
  3. 상단 또는 하단 글랜드 플레이트에 전원 케이블/전선관을 위한 구멍을 뚫습니다. 가능한 경우 전선관(제공 안 됨)을 설치하십시오.
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    글랜드 플레이트가 설치된 상태에서 홀 가공을 하지 마십시오. 또한 캐비닛 근처에서 홀 가공을 하지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  4. 전선관에 상단 또는 하단 글랜드 플레이트를 다시 설치합니다.
  5. 전선관을 모듈형 배터리 캐비닛에 설치합니다. 참고로 전선관은 반대 위치에 설치됩니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 후면 모습

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?