990-91263A-026

Instale a caixa de conduítes no gabinete de baterias modulares

Em uma instalação com nobreak remoto classificado para máximo de 50 kW: Execute as etapas abaixo no gabinete de baterias modulares 1.

Em uma instalação com nobreak remoto classificado para máximo de 50 kW: Execute as etapas abaixo em todos os gabinetes de baterias modulares.

  1. Remova a caixa de conduítes do gabinete de baterias modulares.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares

  2. Remova a placa de cobertura superior ou inferior da caixa de conduítes.
  3. Faça furos para os cabos de energia/conduítes na placa de cobertura superior ou inferior. Instale conduítes (não fornecidos), se aplicável.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Não perfure paredes com a placa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao gabinete.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  4. Reinstale a placa de cobertura superior ou inferior na caixa de conduítes.
  5. Instale a caixa de conduítes no(s) gabinete(s) de baterias modulares. Observe que a caixa de conduítes é instalada na posição reversa.

    Vista traseira do gabinete de baterias modulares

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?