990-91111G-016

Hubungkan Kabel Daya dengan Pelat 2 Lubang NEMA

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Pada sistem catu daya utama tunggal, di mana kabel daya dipisah karena adanya pembatasan ukuran kabel, gunakan busbar bypass untuk set kabel masukan kedua. Tidak ada cukup ruang untuk menempatkan dua kabel masukan pada busbar masukan karena adanya busbar jumper catu daya utama tunggal.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
PEMBERITAHUAN
Risiko kerusakan alat
Untuk memastikan pembagian beban yang benar dalam operasi bypass di sistem paralel:
  • Semua kabel bypass harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS.
  • Semua kabel keluaran harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS.
  • Semua kabel masukan harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS (hanya diperlukan dalam sistem catu daya utama tunggal).
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
  1. Hanya untuk sistem 480 V solid-grounded (tanpa koneksi kabel netral):
    1. Lepaskan braket RFI. Simpan dan pisahkan kedua sekrup.
    2. Lepaskan sekrup di sisi kiri dan simpan.
    3. Pasang braket RFI di sisi kiri dengan tiga sekrup.

    Tampak Depan UPS

  2. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Hanya untuk sistem catu daya utama tunggal: Lepaskan busbar jumper L3 yang ditunjukkan pada sisi kiri UPS. Simpan busbar jumper L3 untuk keperluan instalasi ulang.
    • Hanya untuk sistem catu daya utama ganda: Lepaskan tiga busbar jumper dengan catu daya utama tunggal pada sisi kiri UPS.

    Tampak Depan UPS

  3. Pasangkan pelat 2 lubang NEMA dan hubungkan kabel daya seperti yang ditunjukkan pada urutan yang dijelaskan:

    *Tersedia dalam kit.

    Tampak Depan UPS — Sistem Catu Daya Utama Tunggal

    Tampak Depan UPS — Sistem Catu Daya Utama Ganda

    1. Hubungkan konduktor pengardean peralatan/kabel PE.
    2. Hubungkan kabel N. Hubungkan titik tengah baterai (jika terdapat dalam solusi baterai).
    3. Hubungkan kabel DC+.
    4. Hubungkan kabel keluaran.
    5. Hubungkan kabel DC-.
    6. Hanya untuk sistem catu daya utama ganda: Hubungkan kabel bypass.
    7. Hubungkan kabel-kabel masukan.
    CATATAN: Pastikan untuk menghubungkan kabel masukan ke busbar masukan yang benar di sisi kiri atas UPS.
  4. Hanya untuk sistem catu daya utama tunggal: Pasangkan kembali busbar jumper L3 pada posisi awalnya dengan dua mur M8.

    Tampak Kanan Depan UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?