NEMA 2홀 플레이트 포함 전원 케이블 연결
위험 |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
케이블 크기 제한으로
인해 전원 케이블이
분리되는 단일 주 전원
시스템에서는 두 번째
입력 케이블 세트에
바이패스 부스바를
사용하십시오. 단일
주 전원 점퍼 부스바로
인해 입력 부스바에
2개의 입력 케이블 세트를
연결할 충분한 공간이
없습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
병렬 시스템의 바이패스
작동에서 정확한 부하
공유가 이루어지도록
하려면:
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
- 480V
솔리드 접지 시스템(중성선
케이블 연결 없음) 전용:
- RFI 브라켓을 제거합니다. 나사 2개를 보관합니다.
- 왼쪽에 있는 나사를 제거하고 보관합니다.
- 3개의 나사로 RFI 브라켓을 왼쪽에 설치합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
- 단일 주 전원 시스템만 해당: UPS 왼쪽에 표시된 L3 점퍼 부스바를 제거합니다. 나중에 다시 설치할 수 있도록 L3 점퍼 부스바를 보관합니다.
- 이중 주 전원 시스템만 해당: UPS 왼쪽의 단일 주 전원 점퍼 부스바 3개를 제거합니다.
- NEMA 2홀 플레이트를
설치하고 설명된 순서대로
전원 케이블을 연결합니다.
- 장비 접지 컨덕터/PE 케이블을 연결합니다.
- N 케이블을 연결합니다. 배터리 미드포인트(배터리 솔루션에 있는 경우)을 연결합니다.
- DC+ 케이블을 연결합니다.
- 출력 케이블을 연결합니다.
- DC- 케이블을 연결합니다.
- 이중 주 전원 시스템만 해당: 바이패스 케이블을 연결합니다.
- 입력 케이블을 연결합니다.
주의: 입력 케이블을 UPS 왼쪽 상단의 해당 입력 부스바에 연결합니다. - 단일 주 전원 시스템만 해당: 2개의 M8 너트로 원래 위치에 L3 점퍼 부스바를 다시 설치합니다.