990-91111G-006

Instalación de módulos de alimentación

ATENCIÓN
Carga pesada
Los módulos de alimentación son pesados y se necesita a dos personas para levantarlos.
  • El módulo de alimentación de 20 kW pesa 25 kg (55 lbs).
  • El módulo de alimentación de 50 kW pesa 38 kg (84 lbs).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Instale siempre los módulos de alimentación comenzando por la posición inferior y hacia arriba.
  1. Quite los tornillos que hay a cada lado de la ranura vacía del módulo de alimentación. Retire los cables de comunicaciones, si los hay.
  2. Encaje el módulo de alimentación en la ranura.
  3. Vuelva a colocar los tornillos en cada lado del ranura.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?