990-91111G-011

Virtamoduulien asentaminen

HUOMIO
Raskas kuorma
Virtamoduulit ovat raskaista ja niiden nostamiseen tarvitaan kaksi ihmistä.
  • 20 kW:n virtamoduuli painaa 25 kg (55 paunaa).
  • 50 kW:n virtamoduuli painaa 38 kg (84 paunaa).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS: Asenna virtamoduulit aina alhaalta alkaen.
  1. Irrota ruuvit tyhjän virtamoduuliaukon molemmilta puolilta. Poista täyttölevy, jos sellainen on.
  2. Työnnä virtamoduuli aukkoon.
  3. Kiinnitä ruuvit aukon molemmille puolille.
QR code for this page

Auttoiko tämä?