990-91111J-018

パワーモジュールの取り付け

注意
重量物
パワーモジュールは重量物であるため、作業員2人で持ち上げる必要があります。
  • 20 kWのパワーモジュールの重量は25 kg(55 lbs)です。
  • 50 kWのパワーモジュールの重量は38 kg(84 lbs)です。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
注記: パワーモジュールの取り付けは、必ず最下部から開始して順に上に進めるようにしてください。
  1. パワーモジュールの空のスロットで、両側のネジを外します。次に、フィラープレートが取り付けられている場合は取り外します。
  2. パワーモジュールをスロットに押し込みます。
  3. スロットの両側のネジを元に戻します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?