990-91111G-016

Memasang Penumpu Seismik (Opsional)

  1. Pasangkan penumpu belakang ke lantai. Gunakan perangkat keras yang sesuai untuk jenis lantai yang ada – diameter lubang pada penumpu bagian belakang adalah ø14 mm.
  2. Pasangkan braket penumpu belakang pada UPS dengan baut M8 yang disediakan.

    Tampak Belakang UPS

  3. Dorong UPS ke posisinya hingga braket penumpu belakang terhubung ke penumpu belakang. Braket penumpu depan dipasang pada langkah instalasi akhir.

    Tampak Belakang UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?