モジュール式バッテリーキャビネットに配線ボックスを取り付けます。
リモートUPSを使用する場合にのみ、以下の手順を実行してください。
最大定格100 kWのUPS:モジュール式バッテリーキャビネット1で以下の手順を実行します。
定格100 kWを超えるUPS:外部電源ケーブルが配線されたすべてのモジュール式バッテリーキャビネットで以下の手順を実行します。
- モジュール式バッテリーキャビネットの背面から配線ボックスを取り外します。
- 配線ボックスから上部または下部の配線口カバーを取り外します。
- 上部または下部の配線口カバーに電源ケーブル/電線管用の穴を開けます。必要に応じて、電線管(別売り)を取り付けます。
危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険性取り付けられている配線口カバーに穴をドリルやパンチで開けないでください。また、キャビネットの近くでドリルやパンチを使用しないでください。上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。 - 配線ボックスに上部または下部の配線口カバーを再度取り付けます。
- モジュール式バッテリーキャビネットに配線ボックスを取り付けます。配線ボックスが逆の位置に取り付けられていることに注意してください。