990-6161A-034

Kablo Kanalını Modüler Akü Kabini'ne takın.

Yalnızca Uzak UPS ile kurulum için:

Maksimum 100 kW için UPS: Modüler akü kabini 1'de aşağıdaki adımları uygulayın.

100 kW üzeri bir UPS: Harici güç kablolu tüm modüler akü kabinlerinde aşağıdaki adımları uygulayın.

  1. Kablo kanalı kutusunu modüler akü kabininin arkasından çıkarın.

    Modüler Akü Kabininin Arkadan Görünümü

  2. Üst ya da alt rakor plakasını kablo kanalından çıkarın.
  3. Üst ya da alt rakor plakasındaki güç kabloları/kanalları için delikler açın. Varsa, kablo kanallarını (ürünle verilmez) takın.
    TEHLİKE
    ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
    Takılan rakor plakasına delik açmayın ya da delmeyin veya kabine yakın delik açmayın ya da delmeyin.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  4. Üst veya alt rakor plakasını kablo kanalının üzerine tekrar takın.
  5. Kanal kanalını modüler akü kabini üzerine takın. Kablo kanalının ters konumda monte edildiğinden emin olun.

    Modüler Akü Kabininin Arkadan Görünümü

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?