990-91263A-004

Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag

  1. Monter de bageste ankre i gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det bageste anker er ø14 mm. Brug den bageste sammenkoblingsplade med flere modulære batteriskabe og/eller en tilstødende UPS.
  2. Installer det bagerste forankringsbeslag på et eller flere modulære batteriskabe med de medfølgende M8-bolte.

    Modulært batteriskab set bagfra

QR code for this page

Var dette nyttigt?