990-91261C-024

Instalar ancoragem sísmica (opcional)

  1. Instale a fixação traseira no solo. Use ferramentas apropriadas para o tipo de solo. O diâmetro do furo na fixação traseira é de ø14 mm.
  2. Instale o suporte de fixação traseiro no nobreak com os parafusos M8 fornecidos.

    Vista traseira do nobreak

  3. Instale o suporte de fixação sísmico frontal no nobreak com os parafusos M8 fornecidos.

    Vista frontal do nobreak

    NOTA: Ainda não posicione o nobreak.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?