990-91260C-028

10 кВт 208 В
10-20 кВт 400 В
20 кВт 480 В

Последние обновления доступны на сайте Schneider Electric

06.2021

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?