990–5947A–005

Montage

HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Handbuch zeigen die Installation in einem leeren Batterieschrank mit einer Breite von 700 mm. Das Batterieschalterkit kann auch in einem leeren Batterieschrank mit einer Breite von 1100 mm oder in einem geerdeten Metallgehäuse installiert werden.

Übersicht über die Kabel für Installationen mit einem 700 mm breiten leeren Batterieschrank (GVEBC7)

Übersicht über die Kabel für Installationen mit zwei 700 mm breiten leeren Batterieschränken (GVEBC7)

Übersicht über die Kabel für Installationen mit einem 1100 mm breiten leeren Batterieschrank (GVEBC11)

Übersicht über die Kabel für Installationen mit zwei 1100 mm breiten leeren Batterieschränken (GVEBC11)

HINWEIS: Der Abstand zwischen Batterieschrank und USV darf 200 m nicht überschreiten. Wenden Sie sich an Schneider Electric, wenn der Abstand größer ist.
  1. Montieren Sie das Batterieschalterkit. Folgen Sie einem der folgenden Verfahren:
  2. Anschließen der Signalkabel.
  3. Schließen Sie mit einem der folgenden Verfahren die Leistungskabel an:
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?