990–5947A–019

설치 절차

주의: 이 설명서의 그림은 700mm 길이의 빈 배터리 캐비닛에서 설치하는 경우를 나타냅니다. 배터리 차단기 키트는 1100mm 길이의 빈 배터리 캐비닛 또는 접지된 외함에도 설치할 수 있습니다.

비어 있는 하나의 700mm 배터리 캐비닛(GVEBC7) 설치를 위한 케이블 연결 개요

비어 있는 두 개의 700mm 배터리 캐비닛(GVEBC7) 설치를 위한 케이블 연결 개요

비어 있는 하나의 1100mm 배터리 캐비닛(GVEBC11) 설치를 위한 케이블 연결 개요

비어 있는 두 개의 1100mm 배터리 캐비닛(GVEBC11) 설치를 위한 케이블 연결 개요

주의: 배터리 뱅크와 UPS 사이의 거리가 200m를 초과해서는 안 됩니다. 더 긴 거리에 대한 설치는 Schneider Electric에 문의하십시오.
  1. 배터리 차단기 키트를 장착합니다. 다음 절차 중 하나를 따릅니다.
  2. 신호 케이블 연결.
  3. 다음 절차 중 하나에 따라 전원 케이블을 연결합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?