990-5913E-022

Installatieprocedure

OPMERKING: De afstand tussen de batterijbank en de UPS mag niet groter zijn dan 200 m. Neem contact op met Schneider Electric voor installaties met een langere afstand.
  1. Gereedmaken voor kabels.
  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  3. De stroomkabels aansluiten.
  4. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  5. Laatste installatiestappen.
Raadpleeg De klassieke batterijbehuizing buiten gebruik stellen of verplaatsen naar een nieuwe locatie voor informatie over het buiten gebruik stellen of verplaatsen van de klassieke batterijbehuizing nadat de installatie is voltooid.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?