990-6161A-017

Procedura di installazione per UPS con batterie interne

NOTA: L'armadio delle batterie modulari può essere installato vicino o lontano da un UPS con batterie interne.

Armadi delle batterie modulari e UPS adiacente con potenza nominale massima di 100 kW

Armadi delle batterie modulari e UPS remoto con potenza nominale massima di 100 kW

NOTA: La distanza fra l'armadio (o gli armadi) delle batterie modulari e l'UPS non deve superare i 100 metri. Per installazioni con distanze superiori, rivolgersi a Schneider Electric.
  1. Preparazione per l'installazione.
  2. Per installazione con UPS remoto:
    1. Installazione della scatola dei condotti sull'armadio delle batterie modulari.
    2. Preparazione dell'armadio delle batterie modulari 1 per i cavi di segnale.
  3. Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione).
  4. Per installazione con UPS adiacente: Interconnessione dell'armadio delle batterie modulari 1 e dell'UPS adiacente
  5. Interconnessione degli armadi delle batterie modulari.
  6. Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale massima di 100 kW.
  7. Collegamento dei cavi di segnale.
  8. Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto.
  9. Installazione finale.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?