990-6161A-019

내부 배터리가 포함된 UPS 설치 절차

주의: 모듈형 배터리 캐비닛은 내부 배터리가 포함된 UPS 근처에서 또는 원격으로 설치할 수 있습니다.

모듈형 배터리 캐비닛 및 최대 100W 정격 인접 UPS

모듈형 배터리 캐비닛 및 최대 100kW 정격 원격 UPS

주의: 모듈형 배터리 캐비닛과 UPS 사이의 거리가 100m를 초과하면 안 됩니다. 더 긴 거리에 대한 설치는 Schneider Electric에 문의하십시오.
  1. 설치 준비.
  2. 원격 UPS 포함 설치의 경우:
    1. 전선관을 모듈형 배터리 캐비닛에 설치합니다..
    2. 신호 선을 위한 모듈형 배터리 캐비닛 1 준비.
  3. 내진 고정 설치(옵션).
  4. 인접 UPS 포함 설치의 경우: 모듈형 배터리 캐비닛 1과 인접 UPS 상호 연결.
  5. 모듈형 배터리 캐비닛 상호 연결.
  6. 최대 100kW 정격 UPS용 전원 케이블 연결.
  7. 신호 선 연결.
  8. 제품에 번역된 안전 라벨 추가.
  9. 최종 설치.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?