990-6161A-004

Installationsprocedure for UPS til eksterne batterier

BEMÆRK: Det modulære batteriskab kan kun installeres fjernopstillet i forhold til en UPS til eksterne batterier.

Modulære batteriskabe og fjernopstillet UPS klassificeret til maksimalt 100 kW

To modulære batteriskabe og fjernopstillet UPS klassificeret til over 100 kW

Tre modulære batteriskabe og fjernopstillet UPS klassificeret til over 100 kW

Fire modulære batteriskabe og fjernopstillet UPS klassificeret til over 100 kW

BEMÆRK: Afstanden mellem det modulære batteriskab og UPS'en må ikke være over 100 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand.
  1. Klargør til installation.
  2. Monter kabelgennemføringsboksen på det modulære batteriskab.
  3. Klargør modulært batteriskab 1 til signalkabler.
  4. Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
  5. Sammenkobl de modulære batteriskabe med hinanden.
  6. Gør et af følgende:
  7. Tilslut signalkablerne.
  8. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  9. De sidste installationstrin.
QR code for this page

Var dette nyttigt?