990-91111G-016

Prosedur Instalasi untuk Sistem Kelautan Paralel

Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan

Sistem Paralel

  1. Pasangkan kit IP22 GVSOPT026 pada UPS – ikuti panduan pemasangan sesuai dengan buku panduan yang disertakan bersama dengan kit.
  2. Pasangkan UPS dan lemari baterai modular (bila ada) pada kit penyangga pemasangan GVSOPT027 – ikuti panduan pemasangan sesuai dengan buku panduan yang disertakan bersama dengan kit.
  3. Persiapan Instalasi.
  4. Pasangkan Modul Daya.
  5. Memasang Penumpu Seismik (Opsional).
  6. Menghubungkan Kabel-kabel Daya
  7. Menghubungkan Kabel-kabel Sinyal.
  8. Hubungkan Kabel Sinyal dari Lemari Baterai Modular.
  9. Hubungkan Kabel Sinyal dari Panel Penghubung dan Produk Tambahan Pihak Ketiga.
  10. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
  11. Hubungkan Kabel PBUS.
  12. Menghubungkan Kabel Komunikasi Eksternal.
  13. Tambahkan Label Keselamatan yang Telah Diterjemahkan ke Produk Anda.
  14. Instalasi Akhir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?