990-91261F-025

Procedura instalacji dla układów równoległych

Uproszczony układ równoległy 1+1

Układ równoległy

  1. Przygotowanie do montażu.
  2. Instalacja zakotwiczenia sejsmicznego (opcja).
  3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  4. Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej.
  5. Podłączanie przewodów sygnałowych.
  6. Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej.
  7. Podłączanie kabli sygnałowych z rozdzielnic i produktów innych firm.
  8. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  9. Podłączanie kabli PBUS.
  10. Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych.
  11. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  12. Montaż końcowy.
Instrukcje dotyczące przenoszenia lub demontażu zasilacza UPS po zakończeniu montażu można znaleźć w sekcji Demontaż zasilacza UPS lub przeniesienie go do nowej lokalizacji.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?