990-91262D-032

กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบขนาน

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

ระบบขนาน

  1. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (อุปกรณ์เสริม)
  2. การเตรียมการติดตั้ง
  3. แปลงเป็นระบบสองเมน
  4. เชื่อมต่อสายไฟฟ้า
  5. เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน
  6. เตรียมสำหรับสายเคเบิลสัญญาณ
  7. เชื่อมต่อสายสัญญาณ
  8. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  9. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
  10. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  11. เชื่อมต่อสาย PBUS
  12. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก
  13. เชื่อมต่อสายเคเบิล Modbus
  14. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  15. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งาน UPS หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดดู การเลิกใช้งานหรือย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?