990-91111E-024

Procedimento de instalação para sistemas paralelos

Sistema paralelo 1+1 simplificado

Sistema paralelo

  1. Preparação para a instalação.
  2. Para nobreak sem módulos de energia pré-instalados: Instalar o(s) módulo(s) de energia
  3. Instalar ancoragem sísmica (opcional).
  4. Somente para o sistema de aterramento sólido TN-C/480 V (sem conexão neutra): Preparar o nobreak para o sistema de aterramento sólido TN-C/480 V.
  5. Execute um dos procedimentos a seguir:
  6. Conectar os cabos de sinal.
  7. Conectar os fios de sinal de um gabinete de baterias modulares.
  8. Conecte os cabos de sinal do mecanismo do interruptor e produtos auxiliares de terceiros.
  9. Execute um dos procedimentos a seguir:
  10. Conexão dos cabos PBUS.
  11. Conectar os cabos de comunicação externos.
  12. Adicionar etiquetas de segurança traduzidas ao seu produto.
  13. Instalação final.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?