990-91263A-004

Installationsprocedure for fjernopstillet installation

Modulære batteriskabe og fjernopstillet UPS klassificeret til maksimalt 50 kW

Modulære batteriskabe og fjernopstillet UPS klassificeret til over 50 kW

BEMÆRK: Afstanden mellem det modulære batteriskab og UPS'en må ikke være over 100 m. Kontakt Schneider Electric ved installationer med større afstand.
  1. Følg UPS-manualen for at klargøre UPS'en til installation.
  2. Klargør til installation.
  3. Monter kabelgennemføringsboksen på det modulære batteriskab.
  4. Klargør modulært batteriskab 1 til signalkabler.
  5. Valgmulighed: Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
  6. Sammenkobl de modulære batteriskabe med hinanden.
  7. Gør et af følgende:
  8. Tilslut signalkablerne.
  9. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  10. De sidste installationstrin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?