990-91263A-022

Installatieprocedure voor losstaande installatie

Modulaire batterijbehuizingen en losstaande UPS berekend voor maximaal 50 kW

Modulaire batterijbehuizingen en losstaande UPS berekend voor meer dan 50 kW

OPMERKING: De afstand tussen de modulaire batterijbehuizing(en) en de UPS mag niet groter zijn dan 100 m. Neem contact op met Schneider Electric voor installaties met een langere afstand.
  1. Volg de UPS-handleiding om de UPS op installatie voor te bereiden.
  2. Voorbereiden voor installatie.
  3. De kabelgeleider op de modulaire batterijbehuizing installeren.
  4. Modulaire batterijbehuizing 1 voorbereiden voor signaalkabels.
  5. Optie: De seismische verankering installeren (optie).
  6. De modulaire batterijbehuizingen met elkaar verbinden.
  7. Voer een van de volgende handelingen uit:
  8. De signaalkabels aansluiten.
  9. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  10. Laatste installatiestappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?