990-91111J-004

Installationsprocedure for enkelt marine-system

  1. Installer IP22-sættet GVSOPT026 på UPS'en – følg den installationsvejledning, der følger med sættet.
  2. Installer UPS og det modulære batteriskab (hvis det findes) på monteringssættet GVSOPT027 – følg installationsvejledningen, der følger med sættet.
  3. Klargør til installation.
  4. Installer strømmodul(er).
  5. Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
  6. Tilslut strømkablerne.
  7. Tilslut signalkablerne.
  8. Tilslut signalkabler fra et modulært batteriskab.
  9. Tilslut signalkablerne fra afbrydertavle og tredjepartstilbehørsprodukter.
  10. Tilslut de eksterne kommunikationskabler.
  11. Tilføj oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  12. De sidste installationstrin.
Se yderligere oplysninger i afsnittet Tag UPS-enheden ud af drift eller flyt den til et nyt sted, hvis du skal flytte UPS'en eller tage den ud af drift efter installationen er fuldført.
QR code for this page

Var dette nyttigt?