990-91261E-032

กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบเดี่ยว

  1. การเตรียมการติดตั้ง
  2. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
  3. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  4. เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน
  5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
  6. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  7. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
  8. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก
  9. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  10. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งาน UPS หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดดู การเลิกใช้งานหรือย้าย UPS ไปยังตำแหน่งใหม่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?