990-91260C-005

Montage

Einzelsystem

Parallelsystem

VORSICHT
Vorsicht kopflastig
Entfernen Sie die Transporthalterungen erst von der USV, wenn diese am Boden verankert werden soll.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option).
  2. Vorbereiten der Installation.
  3. Anschließen der Leistungskabel.
  4. Anschließen der Signalkabel.
  5. Anschließen der Signalkabel aus Schaltanlagen und Zusatzprodukten anderer Hersteller.
  6. Für Parallelsystem:
    1. Verriegeln Sie in allen USV-Systemen des Parallelsystems den internen Wartungsschalter IMB mit einem Vorhängeschloss in geöffneter Position.
    2. Anschließen der PBus-Kabel.
  7. Anschließen der externen Kommunikationskabel.
  8. Hinzufügen übersetzter Sicherheitsetiketten zu Ihrem Produkt.
  9. Abschließende Montageschritte.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?