990-91260C-012

Procédure d'installation

Système unitaire

Système parallèle

ATTENTION
Danger de basculement
Ne retirez pas les supports de transport de l'ASI tant qu'elle n'est pas fixée au sol.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Installation de l'ancrage antisismique (en option).
  2. Préparation à l'installation.
  3. Raccordement des câbles d'alimentation.
  4. Raccordement des câbles de signal.
  5. Raccordement des câbles de signal du dispositif de commutation et des produits auxiliaires tiers.
  6. Pour un système parallèle :
    1. Installez un cadenas sur le disjoncteur de maintenance interne IMB en position ouverte sur toutes les ASI du système parallèle.
    2. Raccordement des câbles de PBUS.
  7. Raccordement des câbles de communication externes.
  8. Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
  9. Dernières étapes d'installation.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?