990-91263A-006

Interconexión de los armarios de baterías modulares

  1. Encaje los armarios de baterías modulares. En el caso del anclaje antisísmico, asegúrese de que los soportes de anclaje posteriores se conecten con los anclajes traseros.
  2. Instale los tres soportes de interconexión entre los armarios de baterías modulares.
  3. Instale los tres tornillos de interconexión entre los armarios de baterías modulares.
  4. Encaje la cubierta de acoplamiento entre los armarios de baterías modulares.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?