990-6161A-018

モジュール式バッテリーキャビネット1と隣接UPSとの相互接続

以下の手順では、設置キット0H-220042と、オプションの耐震キットGVSOPT016を使用します。
  1. スタティックスイッチモジュールを取り外します。
  2. UPSを所定の位置まで押し込みます。耐震アンカーを取り付ける場合は、背面固定金具が背面アンカーアセンブリに接続されていることを確認してください。
    1. レンチを使用して、前面と背面の水平調節脚を床面に着くまで下げます。その際、UPSとモジュール式バッテリーキャビネット1の高さを合わせてください。次に、水平器を使用してUPSが水平になっているかどうかを確認してください。
  3. モジュール式バッテリーキャビネット1を所定の位置まで押し込みます。耐震アンカーを取り付ける場合は、背面固定金具が背面アンカーアセンブリに接続されていることを確認してください。
    1. レンチを使用して、前面と背面の水平調節脚を床面に着くまで下げます。水平器を使用して、モジュール式バッテリーキャビネット1が水平になっているかどうかを確認します。
    注記
    機器損傷の危険性
    水平調節脚を下げた後はキャビネットを動かさないでください。
    上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
  4. 耐震固定の場合のみモジュール式バッテリーキャビネット1とUPSの接続部に2つの相互接続ブラケットを取り付けます。

    モジュール式バッテリーキャビネット1とUPS

  5. モジュール式バッテリーキャビネット1とUPSの接続部に相互接続ネジを取り付けます。
  6. モジュール式バッテリーキャビネット1とUPSの接続部の上部と底部に連結カバーを取り付けます。
  7. スタティックスイッチモジュールを元に戻します。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?