990-6161-024

Interconectar o gabinete de baterias modulares 1 e os nobreaks adjacentes

Para este procedimento, use o kit de instalação 0H-220042 e o kit sísmico opcional GVSOPT016.
  1. Remova o módulo de chave estática.
  2. Empurre o nobreak até o lugar. Para fixação sísmica, certifique-se de que o suporte de fixação traseiro se conecte à fixação traseira.
    1. Baixe os pés niveladores dianteiros e traseiros com uma chave inglesa até que eles cheguem ao solo. Observe que o nobreak deve ficar na mesma altura do gabinete de baterias modulares 1. Use um nivelador de bolha para verificar se o nobreak está nivelado.
  3. Empurre o gabinete de baterias modulares 1 para o lugar. Para fixação sísmica, certifique-se de que o suporte de fixação traseiro se conecte à fixação traseira.
    1. Baixe os pés niveladores dianteiros e traseiros com uma chave inglesa até que eles cheguem ao solo. Use um nivelador de bolha para verificar se o gabinete de baterias modulares 1 está nivelado.
    AVISO
    Risco de dano ao equipamento
    Não mova o gabinete após abaixar os pés de nivelamento.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  4. Somente para ancoragem sísmica: Instale as duas braçadeiras de interconexão entre o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak.

    Gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak

  5. Instale os parafusos de interconexão entre o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak.
  6. Instale os frisos no topo e no fundo entre o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak.
  7. Reinstale o módulo de chave estática.
QR code for this page

Isto foi útil?