990-6161A-037

连接模块电池柜 1 与相邻 UPS

此步骤中请使用安装套件 0H-220042 和可选的抗震套件 GVSOPT016。
  1. 取下静态开关模块。
  2. 将 UPS 推入到正确位置。对于抗震固定支架,确保背面固定支架与背面固定件连接。
    1. 用扳手调低前后调平脚,直到其接触到地面。请注意,UPS 的高度必须与模块电池柜 1 匹配。使用气泡水平仪检查 UPS 是否处于水平位置。
  3. 将模块电池柜 1 推入到正确位置。对于抗震固定支架,确保背面固定支架与背面固定件连接。
    1. 用扳手调低前后调平脚,直到其接触到地面。使用气泡水平仪检查模块电池柜 1 是否处于水平位置。
    注意
    小心设备损坏
    将调平脚调低固定好后,切勿移动机柜。
    不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  4. 仅适用于抗震固定支架:安装模块电池柜 1 和 UPS 间的两个连接支架。

    模块电池柜 1 和 UPS

  5. 安装模块电池柜 1 和 UPS 间的两个连接螺钉。
  6. 安装模块电池柜 1 和 UPS 间的顶部和底部并柜盖条。
  7. 重新装回静态开关模块。
本页的QR代码

这有帮助吗?