990-5910E-007

Live Swap: Προσθέστε, αφαιρέστε ή αντικαταστήστε μια μονάδα ισχύος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το UPS έχει σχεδιαστεί και αξιολογηθεί για την τοποθέτηση και αφαίρεση της μονάδας ισχύος σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας Live Swap. Αυτή η σελίδα καθορίζει τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά τον τρόπο απόδοσης Live Swap .
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η προσπίπτουσα ενέργεια είναι <1,2 cal/cm2 κατά την εγκατασταση και η πρώτη εκκίνηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος. Η προσπίπτουσα ενέργεια μετράται 200 mm (8 in) από το μπροστινό μέρος του ερμαρίου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:

  • Η εγκατάσταση, η λειτουργία, το σέρβις, η συντήρηση, η αντικατάσταση ή η εκτέλεση παρόμοιων εργασιών στον ηλεκτρικό εξοπλισμό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο, εκπαιδευμένο, έμπειρο και αρμόδιο προσωπικό που κατέχει τις απαραίτητες άδειες (π.χ. εγκρίσεις, άδειες ή πιστοποιήσεις) για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με τρόπο που δεν δημιουργεί κίνδυνο και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 

  • Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του εγχειριδίου χρήσης και με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, πρότυπα και οδηγίες κατά τη χρήση αυτού του εξοπλισμού και την εκτέλεση εργασιών ή την άδεια για την εκτέλεση εργασιών σε ή κοντά σε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

  • Η Schneider Electric και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, έξοδα, απώλειες, ζημιές, θάνατο ή τραυματισμούς που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση του παρόντος εξοπλισμού ή τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε από τις παραπάνω απαιτήσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης ηλεκτρικού τόξου
  • Βεβαιωθείτε ότι το UPS φέρει την ετικέτα Live Swap.
  • Αν δεν υπάρχει η ετικέτα Live Swap στο UPS, επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για αντικατάσταση της μονάδας ισχύος.
  • Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και ακολουθήστε τις ασφαλείς πρακτικές ηλεκτρικών εργασιών.
  • Δεν πρέπει να υπάρχουν άτομα πίσω από το UPS κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
  • Η εισαγωγή ή η αφαίρεση μονάδων ισχύος πρέπει να διενεργείται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό που έχει γνώση των ηλεκτρικών εργασιών και των απαιτούμενων προφυλάξεων. Διατηρείτε το μη καταρτισμένο προσωπικό μακριά.
  • Αυτή η διαδικασία απαιτεί να ανοιχτεί η μπροστινή πόρτα. Όλες οι άλλες πόρτες και τα καλύμματα πρέπει να παραμείνουν κλειστά και ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το UPS είναι ασφαλισμένο και δεν μετακινείται πριν από την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας.
  • Εάν παρατηρηθεί ένδειξη κακής συντήρησης ή κακής εγκατάστασης, μην προχωρήσετε με τη διαδικασία.
  • Μην εγκαταστήσετε μονάδες ισχύος που κατά λάθος έχουν πέσει, σπάσει, πλημμυρίσει, μολυνθεί, προβληθεί ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Μην εγκαταστήσετε μονάδες ισχύος άγνωστης λειτουργικής κατάστασης.
  • Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 200 mm (8 in) από το μπροστινό μέρος του ερμαρίου κατά την ενεργοποίηση του συστήματος.
  • Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία στην κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος.
  • Μην εκτελείτε εργασίες στην κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
  • Αποθηκεύετε τις μονάδες ισχύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 έως 40°C (5 έως 104°F), μη συμπυκνούμενη υγρασία 10-80%.
  • Αποθηκεύστε τις μονάδες ισχύος στην αρχική τους προστατευτική συσκευασία.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βαρύ φορτίο
Οι μονάδες ισχύος είναι βαριές και χρειάζονται δύο άτομα για να τις σηκώσουν.
  • Η μονάδα ισχύος 20 kW ζυγίζει 25 kg (55 lbs).
  • Η μονάδα ισχύος 50 kW ζυγίζει 38 kg (84 lbs).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
  • Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες ισχύος που απομένουν μπορούν να υποστηρίξουν το φορτίο πριν αφαιρέσετε μια μονάδα ισχύος από το UPS.

  • Αύξηση ή μείωση του αριθμού των εγκατεστημένων μονάδων ισχύος στο UPS μπορεί να γίνει μόνο στα κλιμακούμενα μοντέλα UPS (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS ή GVSUPS25K75FS). Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος της εγκατάστασης είναι σωστό για την αύξηση της ισχύος πριν από την εγκατάσταση περισσότερων μονάδων ισχύος στο UPS. Αν η εγκατάσταση δεν έχει το σωστό μέγεθος, ενδέχεται να προκληθεί υπερφόρτωση της εγκατάστασης. Δείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για τις απαιτήσεις σχετικά με την προστασία ανάντης και κατάντης, τα μεγέθη καλωδίων κ.λπ.

  • Σε όλα τα μη κλιμακούμενα μοντέλα UPS, μπορεί να διενεργηθεί αντικατάσταση μόνο μονάδων ισχύος που υπάρχουν ήδη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διαδικασία δείχνει τη μονάδα ισχύος που είναι εγκατεστημένη σε οριζόντια θέση στο UPS. Η διαδικασία είναι η ίδια για μονάδες ισχύος που είναι εγκατεστημένες σε κάθετη θέση στο UPS.
  1. Αφαιρέστε μια μονάδα ισχύος:
    1. Αφαιρέστε τις βίδες και πατήστε τον διακόπτη ξεκλειδώματος.
    2. Τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα ισχύος μέχρι τη μέση. Ένας μηχανισμός κλειδώματος εμποδίζει το τράβηγμα ολόκληρης της μονάδας ισχύος.
    3. Ελευθερώστε την κλειδαριά πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές της μονάδας ισχύος και αφαιρέστε τη μονάδα ισχύος.
    4. Μόνο σε κλιμακούμενα μοντέλα UPS: Αν δεν τοποθετηθεί μονάδα ισχύος αντικατάστασης: Εγκαταστήστε μια πλάκα πλήρωσης μπροστά από την κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος.
  2. Εγκαταστήστε μια μονάδα ισχύος:
    1. Μόνο σε κλιμακούμενα μοντέλα UPS: Για να εγκαταστήσετε πρόσθετη μονάδα ισχύος, αφαιρέστε την πλάκα πλήρωσης από την κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος. Αποθηκεύστε την πλάκα πλήρωσης για μελλοντική χρήση.
    2. Ωθήστε τη μονάδα ισχύος στην υποδοχή. Ο μηχανισμός ενεργοποίησης θα ασφαλίσει όταν η μονάδα ισχύος έχει εισαχθεί σωστά.
    3. Τοποθετήστε τις παρεχόμενες βίδες στις πλευρές της μονάδας ισχύος.
    Η μονάδα ισχύος θα διενεργήσει αυτοέλεγχο, θα διαμορφωθεί εκ νέου σύμφωνα με το σύστημα και έπειτα θα συνδεθεί στο διαδίκτυο.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης ηλεκτρικού τόξου
Σε όλες τις υποδοχές της μονάδας ισχύος πρέπει να έχει εγκατασταθεί είτε μια μονάδα ισχύος είτε μια πλάκα πλήρωσης.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;