990-91317C-016

Daftar model

UPS dengan Baterai Internal Hingga 2 Rangkaian Baterai

Lihat UPS dengan Baterai Internal Hingga 2 Rangkaian Baterai untuk spesifikasi teknis UPS ini.

  • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V, dengan 1 rangkaian internal baterai modular 7 Ah, bisa ditambahkan hingga 2 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS10KB2HS)

  • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V, dengan 1 rangkaian internal baterai modular 7 Ah, bisa ditambahkan hingga 2 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS15KB2HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, dengan 1 rangkaian internal baterai modular 7 Ah, bisa ditambahkan hingga 2 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS20KB2HS)

UPS dengan 4 Rangkaian Baterai Internal

Lihat UPS dengan Baterai Internal Hingga 4 Rangkaian Baterai untuk spesifikasi teknis UPS ini.

  • Galaxy VS UPS 10 kW 400 V, dengan 1 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, bisa ditambahkan hingga 4 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS10KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 15 kW 400 V, dengan 1 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, bisa ditambahkan hingga 4 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS15KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, dengan 1 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, bisa ditambahkan hingga 4 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS20KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, hingga 4 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS20K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, dengan 2 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, bisa ditambahkan hingga 4 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS30KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, hingga 4 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS30K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, dengan 2 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, bisa ditambahkan hingga 4 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS40KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, hingga 4 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS40K0B4HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, dengan 2 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, bisa ditambahkan hingga 4 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS50KB4HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, hingga 4 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS50K0B4HS)

UPS dengan Baterai Internal Hingga 5 Rangkaian Baterai

Lihat UPS dengan Baterai Internal Hingga 5 Rangkaian Baterai untuk spesifikasi teknis UPS ini.

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V, dengan modul daya N+1, untuk 5 rangkaian baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS20KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V, dengan modul daya N+1, untuk 5 rangkaian baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS30KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V, dengan modul daya N+1, untuk 5 rangkaian baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS40KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V, dengan modul daya N+1, untuk 5 rangkaian baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS50KR0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V, dengan 3 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, bisa ditambahkan hingga 5 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS60KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V, hingga 5 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS60K0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V, dengan 3 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, bisa ditambahkan hingga 5 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS80KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V, hingga 5 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS80K0B5HS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V, dengan 3 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, bisa ditambahkan hingga 5 rangkaian, Penyalaan 5x8 (GVSUPS100KB5HS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V, hingga 5 rangkaian internal baterai modular 9 Ah, Penyalaan 5x8 (GVSUPS100K0B5HS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?