990–5914A–007

Στερέωση του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στον τοίχο

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Στερεώστε το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας σε τοίχο ή σε σχάρα που είναι δομικά ασφαλής και σε θέση να υποστηρίξει το βάρος της μονάδας.
  • Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο υλικό (δεν παρέχεται) για να στερεώσετε το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στον τοίχο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τέσσερις βίδες torx M10 x 30 και παξιμάδια παρέχονται για τη στερέωση του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος σε σχάρα.

Κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας 20–80 kW

Κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας 100–200 kW

  1. Μετρήστε και επισημάνετε τις τέσσερις θέσεις των οπών τοποθέτησης στον τοίχο.
  2. Ανοίξτε οπές σε κάθε μία από τις τέσσερις επισημασμένες θέσεις.
  3. Χαλαρώστε τις τρεις βίδες και ανοίξτε την εσωτερική θύρα.

    Μπροστινή όψη του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας

  4. Ευθυγραμμίστε το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας με τις τέσσερις οπές στον τοίχο και στερεώστε το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στον τοίχο.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;