990–5914A–011

Akkukatkaisijakaapin kiinnittäminen seinään

HUOMIO
Vammojen tai laitevaurion vaara
  • Kiinnitä akkukatkaisijakaappi sellaiseen seinään tai telineeseen, joka on rakenteeltaan riittävän vahva kannattelemaan laitteen painoa.
  • Kiinnitä akkukatkaisijakaappi seinään käyttämällä soveltuvia välineitä (ei toimiteta tuotteen mukana).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS: Akkukatkaisijakaapin kiinnittämiseen telineeseen on varattu neljä M10 × 30 -torx-ruuvia ja -mutteria.

20–80 kW:n akkukatkaisijakaappi

100–200 kW:n akkukatkaisijakaappi

  1. Mittaa ja merkitse seinään neljä paikkaa asennusrei'ille.
  2. Poraa kuhunkin merkittyyn kohtaan reikä.
  3. Irrota kolme ruuvia ja avaa sisäluukku.

    Akkukatkaisijakaappi (edestä)

  4. Kohdista akkukatkaisijakaappi seinään porattujen reikien kanssa ja kiinnitä se seinään.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?