990–5914A–012

Fixation du coffret disjoncteur batterie au mur

ATTENTION
Risque de blessure ou de dommages de l'équipement
  • Fixez le coffret disjoncteur batterie sur un mur ou un rack suffisamment solide et capable de supporter son poids.
  • Utilisez un matériel approprié (non fourni) pour fixer le coffret disjoncteur batterie au mur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: Quatre écrous et vis Torx M10 x 30 sont fournis pour la fixation du coffret disjoncteur batterie sur un rack de batterie.

Coffret disjoncteur batterie de 20 à 80 kW

Coffret disjoncteur batterie de 100 à 200 kW

  1. Mesurez et marquez l'emplacement des quatre trous de fixation sur le mur.
  2. Percez des trous au niveau des quatre marques.
  3. Desserrez les trois vis et ouvrez la porte intérieure.

    Vue avant du coffret disjoncteur batterie

  4. Alignez le coffret disjoncteur batterie avec les quatre trous sur le mur et fixez-le.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?