990–5914A–028

Крепеж шкафа батарейного размыкателя на стене

Внимание
Риск травмы или повреждения оборудования
  • Для крепежа шкафа батарейного размыкателя выберите стену или стойку без видимых повреждений, которая способна выдержать размер и вес шкафа.
  • Используйте соответствующие крепежные элементы (не входят в комплект), чтобы закрепить шкаф батарейного размыкателя на стене.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание: Четыре винта M10 x 30 и гайки поставляются для крепежа шкафа батарейного размыкателя к стойке.

Шкаф батарейного размыкателя 20–80 кВт

Шкаф батарейного размыкателя 100–200 кВт

  1. Отмерьте и отметьте на стене четыре точки для монтажных отверстий.
  2. Просверлите отверстия в каждом из четырех отмеченных мест.
  3. Ослабьте три винта и откройте внутреннюю дверцу.

    Шкаф батарейного размыкателя (вид спереди)

  4. Выровняйте шкаф батарейного размыкателя на уровне с четырьмя отверстиями на стене и закрепите шкаф батарейного размыкателя на стене.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?