990-5912C-005

Wandmontage des Wartungs-Bypass-Panels

VORSICHT
Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Ausrüstung
  • Montieren Sie das Wartungs-Bypass-Panel an einer Wand oder in einem stabilen Rack mit ausreichender Tragkraft.
  • Verwenden Sie für die Art der Wand/des Racks geeignete Teile.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die innere Tür im Wartungs-Bypass-Panel.
  2. Messen und markieren Sie die Position der vier Montagebohrungen an der Wand.
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. Bohren Sie an allen vier markierten Positionen Löcher und montieren Sie die Dübel für die Verankerung.
  4. Befestigen Sie das Wartungs-Bypass-Panel an der Wand.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?