990-5912C-034

Bakım Bypass Panelini Duvara Monte Etme

DİKKAT
YARALANMA VEYA EKİPMAN HASARI RİSKİ
  • Bakım bypass panelini bir duvara veya yapısal olarak sağlam ve ünite ağırlığını destekleyebilecek bir rafa monte edin.
  • Duvar/raf türü için uygun donanım kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Vidaları sökün ve bakım bypass panelindeki iç kapağı açın.
  2. Ölçüp, duvarda dört montaj deliği noktası işaretleyin.
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. İşaretlenen dört noktadan delikler açın ve sabitleme civatalarını monte edin.
  4. Bakım bypass panelini duvara monte edin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?