990-91216B-005

Wandmontage des Parallel-Wartungs-Bypass-Panels

VORSICHT
Verletzungsgefahr und Gefahr der Beschädigung der Ausrüstung
  • Montieren Sie das Parallel-Wartungs-Bypass-Panel an einer Wand oder in einem stabilen Rack mit ausreichender Tragkraft.
  • Verwenden Sie für die Art der Wand/des Racks geeignete Teile.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Messen und markieren Sie die Position der vier Montagebohrungen an der Wand.

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

     
  2. Bohren Sie an allen vier markierten Positionen Löcher und montieren Sie die Dübel für die Verankerung.
  3. Lösen Sie die Schrauben und öffnen Sie die innere Tür im Parallel-Wartungs-Bypass-Panel.
  4. Montieren Sie das Parallel-Wartungs-Bypass-Panel an der Wand.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?