990-5913E-031

Förbered för kablar

  1. Öppna dörrarna. På GVSCBC10A2 och GVSCBC10B2, ta bort två skruvar för att öppna vänster dörr.
  2. Spärra batteribrytaren i FRÅN-läge (öppen).
  3. Ta bort brytarens skyddsplattor.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Ta bort kitet med kopparskenor/kablar från det klassiska batteriskåpet. Spara för sammankoppling mellan batterierna – se Anslut kraftkablarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?